CAVI UL, CHE COSA SONO E A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE UL
La definizione "Cavi UL" indica i cavi testati e valutati idonei all'introduzione nel territorio Nord Americano.
Il Marchio UL indica che la "Underwriters Laboratories Inc." ha testato dei campioni rappresentativi di un prodotto, valutandoli idonei agli standard applicabili o ad altri requisiti, in relazione ai loro potenziali rischi di incendio, shock elettrico e pericoli meccanici.

UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) è un’organizzazione indipendente di certificazioni di sicurezza. Sviluppa standard e test per prodotti, materiali, componenti e strumenti, ponendo l’accento sulla sicurezza. Valuta e certifica l’efficienza produttiva di un’azienda grazie a un programma di analisi della gestione.
Il Marchio UL su un prodotto testimonia la costante conformità del produttore alle norme di sicurezza applicabili. UL è l’unico ente di certificazione indipendente autorizzato a rilasciare il Marchio UL.
I macchinari industriali che vengono introdotti e commercializzati nel territorio Nord Americano, possono essere sottoposti a certificazione UL che ne attesta la conformità alle norme vigenti negli Stati Uniti e Canada.
UL Listed e UL Recognized: le differenze tra le due Marcature
UL LLC rilascia due diversi tipi di omologazione, in relazione allo specifico campo di utilizzo nelle installazioni Listed (UL) e Recognized (UR)
● UL Listed: Il marchio UL Listed indica un prodotto o un componente finito “complete device” adatto ad essere utilizzato in “Field Installation” (infrastrutture). In particolare, nel caso di cavi e conduttori, il marchio UL Listed fa riferimento al NEC, National Electrical Code (o NFPA70) rappresenta il riferimento normativo per il settore elettrico negli Stati Uniti e menziona cavi e conduttori idonei ad essere installati nelle infrastrutture.

● UL Recognized: marchio utilizzato per i componenti che non hanno una propria funzionalità, ma che devono essere assemblati con altre parti e componenti sul prodotto finito.

Cavi Industriali: il processo di certificazione
I cavi utilizzati nell’ambiente industriale devono essere in grado di supportare un’ampia varietà di applicazioni, resistendo anche a sollecitazioni estreme.
Uno degli aspetti molto spesso considerati secondari nel processo di progettazione ed installazione di attrezzature e macchine, sia in un contesto industriale che commerciale, è la selezione del cavo più idoneo.
In realtà, ciò potrebbe avere ricadute molto onerose per il costruttore e per tutte le parti coinvolte nel processo. Dal crescente aumento di cause legali e di contenziosi con le compagnie assicurative, infatti, emerge chiaramente come anche i cavi industriali stiano assumendo un ruolo sempre più cruciale per la presenza di codici e requisiti normativi differenti che incidono in maniera determinante sulle installazioni elettriche dei macchinari.
I produttori che vendono macchine negli USA, dunque, sono chiamati a rispettare tutte le disposizioni normative già nella fase di progettazione per garantire che, durante l’installazione della macchina, sia possibile ottenere la certificazione prevista, senza alcuna difficoltà.
In tale scenario, LAPP si pone come obiettivo quello di fornire la soluzione più idonea per ogni specificità. Per far ciò, è importante che gli OEM sappiano già in quale stato verrà impiegata la macchina, in modo da poter fornire tutte le informazioni corrette rispetto agli standard in vigore a livello locale: questo ci permette di identificare il sistema di cablaggio più consono agevolando così l’approvazione da parte dell’Ispettore (AHJ) del luogo.
Tale approvazione ne assicura un accesso rapido al mercato statunitense, oltre che importanti vantaggi in termini di fiducia, immagine aziendale e anche assicurativi.
L’attenta valutazione dei requisiti specifici per i cavi industriali può rivestire un ruolo di cruciale importanza per la procedura di approvazione di una macchina per un costruttore, infatti, sarà molto più rapida e con costi inferiori, se anche tutti i componenti utilizzati all’interno della stessa sono certificati. LAPP dedica la massima attenzione a tali aspetti normativi, omologando i propri cavi, pressacavi, connettori al fine di offrire un reale valore aggiunto ai propri clienti che esportano nel mercato americano.
Le innovazioni LAPP per i cavi stabiliscono un nuovo standard per l’industria
I cavi utilizzati nell’ambiente industriale devono essere in grado di supportare un’ampia varietà di applicazioni, resistendo a sollecitazioni estreme. I cavi LAPP, oltre che alle numerose certificazioni, contengono conduttori cordati con dimensioni espresse in AWG e mm² che li rendono una scelta ideale in tutto il mondo.
Le innovative soluzioni LAPP sono conformi per essere impiegate sia nelle macchine che nelle infrastrutture, in configurazione rigida o flessibile.
In particolare, possiamo citare:
- ÖLFLEX® CHAIN TM: Cavo di controllo e comando per posa mobile in catena portacavo, listed
- ÖLFLEX® CONTROL TM: Cavo di controllo e comando per posa fissa, listed
- ÖLFLEX® SERVO 7TCE: Cavo di potenza per servomotori per posa fissa, listed
- ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE: Cavo di potenza per servomotori per per posa mobile in catena portacavo, listed
- ÖLFLEX® POWER MULTI: Cavo di controllo e comando per posa fissa, listed, con approvazione anche flexible cord
- UNITRONIC® 300: cavo per trasmissione dati per posa fissa, listed
- ETHERLINE® PN Cat 7: cavo per reti ethernet, listed
Ignorare gli specifici requisiti richiesti per i cavi o considerarli secondari, è una scelta che può portare a gravi conseguenze, quali tempi di inattività dell’impianto, spese di sostituzione dei cavi contestati e situazioni potenzialmente pericolose o letali.
Risulta, quindi, estremamente importante riservare alla scelta dei cavi da utilizzare la medesima attenzione dedicata a tutte le altre apparecchiature di una macchina.