Comunicati Stampa

Una sezione che racchiude i Comunicati Stampa inviati da LAPP Italia. 

     
Comunicato-stampa-LAPPNovembre 2025: LAPP Exploration Center nuovo Centro di Competenza PI (PICC)
(PDF 68 KB)
Il LAPP Exploration Center di Stoccarda accreditato come Centro di Competenza PI (PICC)

A meno di un anno dall’inaugurazione, l’hub d’innovazione per la comunicazione industriale si unisce alla rete globale di centri di competenza che offrono supporto tecnico ai clienti e giocano un ruolo essenziale nel supportare gli sviluppatori di strumenti e sistemi PROFIBUS e PROFINET

Comunicato-stampa-LAPPSettembre 2025: LAPP lancia POLISCREEN®
(PDF 79 KB)
LAPP lancia POLISCREEN®
La nuova linea di cavi per comunicazione industriale di tipo seriale che risponde agli standard più richiesti dal mercato.

Dotati di specifiche elettriche e tecniche che rispecchiano gli standard di mercato più richiesti nelle applicazioni di misurazione, controllo e segnalazione, i nuovi prodotti integrano il già ampio portfolio LAPP per assicurare ai clienti la possibilità di forniture sempre più complete.

Comunicato-stampa-LAPPLuglio 2025 - LAPP Harnessing Solutions pronte per le fabbriche 4.0
(PDF 81 KB)
LAPP Harnessing Solutions Soluzioni di cablaggio su misura, pronte per le fabbriche 4.0

La servitizzazione rappresenta oggi uno dei principali driver di trasformazione per l’industria manifatturiera.
Anche quando si parla di cablaggio, le aziende molto spesso non sono più alla ricerca di singoli prodotti, ma di veri e propri sistemi integrati che includono servizi di consulenza, progettazione, personalizzazione e supporto continuo.

Comunicato-stampa-LAPPGiugno 2025: Case Study - LAPP al fianco di UNIDRO
(PDF 212 KB)
LAPP al fianco di UNIDRO per una sfida di sostenibilità nel deserto del Qatar

LAPP ha sviluppato e fornito quattro tipologie di cavi su misura per gli skid UNIDRO dedicati al trattamento delle acque del North Field East Project, ad oggi il più grande progetto al mondo nel settore del gas naturale liquefatto (LGN) a basse emissioni, in costruzione nell’emirato

Comunicato-stampa-LAPPAprile 2025: LAPP i nuovi connettori EPIC M23P
(PDF 66 KB)
Una nuova generazione di connettività: LAPP introduce i connettori circolari per servomotori

EPIC® M23P A3 Quickflex

Una soluzione avanzata e affidabile per le esigenze di precisione e robustezza nell’automazione industriale in settori come la robotica, il controllo di macchine CNC, nastri trasportatori e l'industria automobilistica

Comunicato-stampa-LAPPDicembre 2024: 2024 un anno di sfide e successi
(PDF 87 KB)
Dopo un anno di sfide e successi LAPP Italia guarda con ottimismo al 2025

L'azienda è pronta ad affrontare il nuovo anno con rinnovato vigore e una strategia mirata a cogliere le opportunità emergenti in diversi settori industriali, all’insegna di Alive by LAPP

Comunicato-stampa-LAPPNovembre 2024: LAPP a SPS Norimberga 2024
(PDF 77 KB)
LAPP a SPS Norimberga presenta in anteprima la nuova famiglia di remote I/O UNITRONIC® ACCESS multiprotocollo con tecnologia IO-Link
Comunicato-stampa-LAPPOttobre 2024: Cavi LAPP UL
(PDF 113 KB)
Cavi LAPP UL: la certificazione che apre le porte del mercato nordamericano

La competenza e i prodotti LAPP al fianco dei produttori di macchinari che puntano all’export

Comunicato-stampa-LAPPSettembre 2024: Corrente continua
(PDF 72 KB)
Corrente continua: la chiave per la transizione energetica verso un'industria 5.0 secondo LAPP

I vantaggi economici e i benefici per l’ambiente dell’adozione della DC
LAPP, pioniere nel settore, pronto a sostenere la transizione

Comunicato-stampa-LAPPLuglio 2024: L’applicazione Advanced Physical Layer del Single Pair Ethernet Il futuro della comunicazione industriale passa da qui
(PDF 117 KB)
LAPP e il ruolo delle tecnologie a due conduttori per affrontare le sfide dell’Industria 4.0
Comunicato-stampa-LAPPMaggio 2024: Press Kit - SPS Italia
(PDF 211 KB)
LAPP Italia porta a SPS 2024 tecnologie e innovazione nel segno di alive by LAPP
Comunicato-stampa-LAPPAprile 2024: Il nuovo Fire Test “Competence Center” di LAPP
(PDF 67 KB)
LAPP grazie al nuovo Fire Test “Competence Center” offre dalla progettazione fino alla certificazione CPR dei cavi
Comunicato-stampa-LAPPMarzo 2024: Cavi certificati CPR
(PDF 193 KB)
LAPP collabora con il Centro CNAO di Pavia specializzato nella cura di pazienti oncologici
Comunicato-stampa-LAPPGennaio 2024: ÖLFLEX® CONNECT
(PDF 193 KB)
Le soluzioni integrate LAPP per un’intralogistica sempre più digitalizzata e sostenibile
Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy