Manutenzione predittiva del cavo dati
La soluzione completa: dal monitoraggio alla consegna in un solo click
Quando si parla di manutenzione di impianti industriali, la parte relativa al cablaggio dei cavi dati assume un ruolo centrale: i cavi ethernet, infatti, sono sotto l'influenza del continuo invecchiamento dovuto al movimento. I cavi utilizzati in posa mobile, infatti, possono essere soggetti a diverse tipologie di stress meccanici:
- Trazione e compressione
- Piega flessione
- Torsione
Effettuare una manutenzione predittiva e monitorare lo stato di usura del cavo ethernet consente, senza dubbio, di assicurare un'elevata efficienza della macchina, evitando dei dannosi fermi macchina.
E se fosse possibile monitorare lo stato di usura del cavo dati e - allo stesso tempo - gestirne il suo riordino facendo arrivare l'articolo da sostituire direttamente in Fabbrica?
La possibilità di usufruire di un servizio che consenta di evitare onerosi fermi macchina e di snellire il processo di acquisto generando l'ordine in tempo utile affinché il cavo possa essere sostituito nei tempi corretti costituisce un evidente vantaggio per quelle Aziende che vogliono migliorare i propri processi produttivi in un'ottica Industria 4.0
Dall'esigenza di offrire un servizio completo ai propri clienti nasce la collaborazione tra LAPP, IIoT Gateway Alleantia e il marketplace iProd. La sinergia tra queste tre realtà ha dato vita ad un processo virtuoso che permette di sfruttare al meglio la manutenzione predittiva.
Come funziona
Il dispositivo ETHERLINE® GUARD, attraverso una semplice e veloce installazione, viene collegato alla rete dell'impianto e inizia a monitorare lo stato del cavo dati per cui si vuole effettuare una manutenzione predittiva. Il dispositivo raccoglie tutte le informazione e, grazie al protocollo MQTT, dialoga con il cloud fornendo tutte le informazioni sul cavo stesso. Alleantia effettua una rapida lettura e una analisi dei parametri trasmessi. I dati raccolti vengono quindi elaborati e, grazie alla piattaforma IProd, viene effettuato l'ordine del cavo da sostituire senza perdere tempo e soldi.