L'Importanza della Consapevolezza della Sicurezza OT
Tutelare le Infrastrutture Critiche nel Mondo Interconnesso
Nell'era digitale in cui viviamo, le infrastrutture critiche sono diventate sempre più interconnesse e dipendenti dai sistemi di automazione industriale noti come sistemi OT (Operational Technology). Questi sistemi sono essenziali per il funzionamento di settori vitali come l'energia, l'acqua, il trasporto, la sanità e tutto il mondo manifatturiero. Tuttavia, con l'aumento della connettività e della digitalizzazione, le minacce alla sicurezza OT sono cresciute in modo esponenziale. Pertanto, acquisire una consapevolezza approfondita della sicurezza OT è diventato un elemento cruciale per proteggere tali infrastrutture critiche dai rischi legati alle reti di comunicazione.

Cosa è la Sicurezza OT
La Sicurezza OT si riferisce alla protezione dei sistemi di automazione industriale e dei dispositivi connessi, utilizzati per controllare le operazioni e i processi fisici nell'ambito delle infrastrutture critiche. A differenza della Sicurezza IT (Information Technology) che riguarda la protezione dei dati digitali, la Sicurezza OT ha a che fare con la protezione dei dispositivi e dei sistemi fisici. Questi sistemi includono PLC (Programmable Logic Controller), DCS (Distributed Control System), HMI (Human-Machine Interface), sensori e attuatori.
Le Minacce alla Sicurezza OT
Le infrastrutture critiche sono diventate un bersaglio primario per gli attacchi informatici. Le minacce alla sicurezza OT possono essere suddivise in diverse categorie:
- Attacchi Malware: Virus, worm e ransomware possono compromettere i sistemi OT, causando malfunzionamenti e interruzioni.
- Attacchi di Accesso Remoto: Hacker e cyber criminali possono sfruttare vulnerabilità nel software e negli apparati per ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi OT.
- Attacchi di Ingegneria Sociale: Questi attacchi mirano a manipolare le persone all'interno delle organizzazioni per ottenere informazioni sensibili o compromettere la sicurezza.
- Attacchi di Denial-of-Service (DoS):Gli attacchi DoS possono sovraccaricare i sistemi OT con traffico dannoso, rendendoli inaccessibili e causando interruzioni.
- Attacchi involontari: Gli attacchi involontari sono tutte quelle operazioni non intenzionali fatti dagli operatori di produzione, che possono causare incidenti di cybersecurity causando potenziali interruzioni delle operazioni.
Le Conseguenze degli Attacchi alla Sicurezza OT
Le conseguenze degli attacchi alla sicurezza OT possono essere gravi e avere impatti duraturi. Alcuni esempi includono:
- Perdite Economiche: Un attacco di successo può causare interruzioni delle operazioni, costi di riparazione elevati e perdite finanziarie significative.
- Rischio per la Salute e la Sicurezza: Nelle infrastrutture critiche come quelle della sanità e del trasporto, un attacco può mettere a rischio la salute e la sicurezza delle persone.
- Danneggiamento della Reputazione: Un attacco pubblicizzato dai media può danneggiare la reputazione dell'organizzazione coinvolta, scatenando una crisi di fiducia da parte del pubblico.
- Effetti a Catena: Un attacco riuscito a un sistema OT può avere effetti a catena su altre infrastrutture critiche, causando ulteriori problemi.
L'Importanza della Consapevolezza della Sicurezza OT
Avere quindi consapevolezza della sicurezza OT è fondamentale per un’adeguata analisi del rischio e delle relative contromisure da applicare per mitigare i rischi ad un livello accettabile. La formazione sui temi relativi alla Sicurezza OT per tutti coloro che operano nella filiera industriale, dall’utilizzatore finale al costruttore di macchine e componenti è oggi un prerequisito fondamentale per poter realizzare ed utilizzare impianti industriali a regola d’arte