SKINTOP® e SKINDICHT® LEAD-FREE
Pressacavi senza piombo
L'uso del piombo nei prodotti commerciali e industriali è diminuito drasticamente negli ultimi decenni. Tuttavia, ancora oggi sono consentite piccole quantità di piombo. Ad esempio attualmente, la Direttiva RoHS ammette ancora in deroga, fino al 4% di piombo nelle leghe di rame come l'ottone, il materiale utilizzato nei pressacavi SKINTOP® e SKINDICHT®. Tuttavia, questa eccezione è ufficialmente scaduta il 21 luglio 2021. La Commissione europea non ha ancora preso una decisione sulla sua estensione. L'esito è ancora incerto.
Già nel 2020, LAPP è stato il primo produttore al mondo a presentare pressacavi in ottone senza piombo. Insieme a noi, cogliete l'opportunità di affidarvi a pressacavi senza piombo sostenibili e quindi sicuri.

Cosa sono gli SKINTOP® Lead-Free?
Anche i “pressacavi senza piombo” sono pressacavi. L'unica differenza è che sono stati prodotti senza il contenuto di piombo, precedentemente consentito e comune, come additivo nell'ottone.
I pressacavi senza piombo di LAPP sono identificati dalla sigla "LF" (lead-free). Ciò significa che i nostri abituali e attuali pressacavi, come gli SKINTOP® MS-M e MS-SC-M o il nostro controdado SKINDICHT® SM-M, con le stesse prestazioni, sono disponibili anche in versione senza piombo.
Dal suo lancio, avvenuto poco più di un anno fa, abbiamo reso l'ottone senza piombo parte integrante della vita di LAPP, abbiamo affrontato con successo la sfida dei materiali alternativi e integreremo gradualmente altre famiglie di prodotti con versioni senza piombo.
In qualità di leader del mercato globale delle soluzioni integrate per cavi e connessioni, non abbiamo aspettato, ma siamo stati i primi produttori al mondo a creare pressacavi in ottone senza piombo.
Come sempre, proattivi piuttosto che reattivi, in modo da poter reagire tempestivamente e in modo sostenibile ai cambiamenti in arrivo.
Che cosa sono il REACH e il RoHS?
Che cos'è il REACH?
Comunemente chiamato Regolamento REACH, il "Regolamento (CE) n. 1907/2006 che riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)" è in vigore dal 2007 ed è non solo una delle leggi più moderne ma anche una delle più severe in materia di sostanze chimiche. Si tratta anche di un insieme di regole molto dettagliate, ad esempio per l'immissione di sostanze chimiche sul mercato e, in particolare, per la regolamentazione di queste sostanze e rischi elevati per le persone o l'ambiente.
Che cos'è la RoHS?
La RoHS è la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva RoHS (simile al regolamento REACH) mira a ridurre al minimo il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente. La direttiva funge da guida per le rispettive normative regionali a livello mondiale.
APPROFONDISCI IL TEMA SU REACH E ROHS, VAI ALLA PAGINA DEDICATA
Quali sono le sfide da affrontare nella produzione di prodotti con metalli senza piombo?
L'aggiunta di piombo nelle leghe di rame, compreso l'ottone, garantisce una buona rottura dei trucioli e una leggera lubrificazione. Ciò riduce l'attrito e quindi anche la generazione di calore durante la produzione di pressacavi. La bassa durezza del materiale dell'ottone con aggiunta di piombo è un altro vantaggio che consente una lavorazione facile e veloce.
La produzione di pressacavi con materiali privi di piombo e l'approvvigionamento di materie prime comportava quindi complessi adattamenti del processo e costi più elevati. Attualmente, i materiali in ottone senza piombo non sono spesso disponibili con la stessa copertura. Il comportamento a trazione durante la lavorazione dei materiali senza piombo è diverso da quello con l'aggiunta di piombo nel materiale. Ciò significa che la rimozione dei trucioli durante la produzione rappresenta una sfida, soprattutto se nella produzione vengono utilizzate entrambe le varianti dei semilavorati.
Un lavoro aggiuntivo che comporta costi complessivamente più elevati e che avrà inevitabilmente un impatto sui prezzi delle varianti di prodotto senza piombo, soprattutto nel periodo di transizione.
Quali sono le differenze tra i pressacavi senza piombo?
I pressacavi senza piombosono visivamente identici a quelli realizzati in ottone contenente piombo.
Anche le proprietà del prodotto dei pressacavi con e senza piombo sono comparabili. Sia il laboratorio interno di LAPP che gli istituti di prova esterni hanno confermato che:
- proprietà meccaniche,
- resistenza alla corrosione
- proprietà EMC
sono comparabili.
Entrambe le varianti dei pressacavi LAPP sono inoltre a tenuta di polvere secondo la norma IP68 e protette contro l'immersione continua fino a un massimo di 10 bar e 100 metri di profondità d'acqua per un massimo di 30 minuti.
I pressacavi senza piombo, come quelli contenenti piombo, sono disponibili a magazzino nelle misure metriche da M12 a M63.
Quali sono le aree e gli ambienti di applicazione?
I nostri pressacavi senza piombo sono una buona scelta quando la direttiva RoHS e il regolamento REACH sul piombo sono rilevanti per i vostri macchinari o sistemi.
Soprattutto se producete o gestite macchine con lunghi tempi di progettazione, è opportuno affidarsi a componenti privi di piombo e svincolati da eventuali divieti attuali e futuri previsti dalle normative RoHS o REACH.
Tenendo conto dei mercati di vendita internazionali o delle catene del valore e della legislazione, anche un'azione sostenibile proattiva può avere un impatto utile sulla vostra pianificazione.
Come si riconoscono i pressacavi senza piombo di LAPP?
Nella scelta dei pressacavi senza piombo, fate attenzione alla designazione "LF" nei numeri di articolo dei nostri prodotti. I prodotti con questo suffisso sono alternative senza piombo ai classici pressacavi con le stesse caratteristiche.
Con i nostri pressacavi senza piombo, potete pianificare in modo sostenibile e a lungo termine, anche se le normative saranno modificate in futuro.