EPIC® M23P Quickflex
Connettori circolari per Servo Motori by LAPP
I servomotori vengono utilizzati ovunque siano richiesti azionamenti ad alta precisione. Consentono il controllo esatto di posizioni angolari, velocità e accelerazione e sono quindi utilizzati in particolare nell'automazione industriale, ad esempio nel controllo di assi in macchine CNC, robot e nastri trasportatori, ma anche nella produzione o nell'industria automobilistica. Qui sono richieste soluzioni di collegamento affidabili e robuste per fornire energia ai motori e resistere agli ambienti industriali.
Meccanicamente robusti e disponibili a livello globale
LAPP ha già cavi adatti all'uso su servomotori.
Con il nuovo connettore angolare EPIC® M23 Power girevole, si lancia ora un connettore per il collegamento diretto al servomotore, inclusa la trasmissione del segnale, in particolare per ambienti difficili in cui è richiesta compatibilità elettromagnetica (EMC) ed elevata resistenza alle vibrazioni.
EPIC® M23P Quickflex
Il connettore motore M23 girevole e angolato ha un sistema di bloccaggio rapido Quickflex che semplifica la connessione. Il bloccaggio avviene dopo appena un 1/8 di giro e può essere abbinato ai più comuni standard di mercato. L'uscita girevole sul motore consente un angolo di uscita regolabile e offre quindi la massima flessibilità durante il collegamento.
Altre caratteristiche speciali:
- nuovo e innovativo Clean Design
- raggiunge una protezione IP 68 quando inserito
- consente tensioni fino a 1.000 V oppure può essere utilizzato ad altitudini fino a 5.000 metri.
- Lo spessore della parete rinforzato lo rende meccanicamente più robusto e insensibile agli urti e alle vibrazioni.
- Dimensioni ridotte (più corto), è particolarmente interessante per le applicazioni robotiche in cui ogni millimetro conta,
- Solite geometrie di fissaggio, la flangia non cambia.
- Anelli colorati della serie EPIC® M23P. Per identificare diversi assi o come elemento identificativo per i produttori di motori.
EPIC® M23P Quickflex offre un buon assaggio della nuova generazione di connettori presso LAPP. Lo specialista delle connessioni sta migliorando l'usabilità e il design di tutti i connettori e in futuro segnerà punti con una produzione più efficiente e cicli di sviluppo ottimizzati.

EPIC® M23P Quickflex