La visione di un player di successo

La vision

unternehmen geschichte 01 oskarlapp4

Gli anni 50 segnano l'inizio dell'industrializzazione e il conseguente aumento massiccio della domanda di cavi e connettori.
Oskar Lapp si pone una semplice domanda:

"Come posso ottimizzare le risorse e il tempo speso per invertire i singoli conduttori del cavo?

La risposta: inventare il primo - cavo flessibile di controllo e comando con conduttori colorati - ÖLFLEX®.

1957 - I primi passi di successo verso il futuro

unternehmen geschichte 02 Junger-Untern

La famiglia Lapp acquista casa a Rosentalstraße nei pressi di Stoccarda-Vaihingen.

Ormai indipendente, Oskar Lapp e sua moglie sviluppano e avviano il progetto per una produzione industriale di cavo di controllo e comando ÖLFLEX®.

Il loro capitale è costituito da un prestito bancario di soli 50,000 D-Mark. Ursula Ida e Oskar Lapp costituiscono la U.I. Lapp KG; il nome deriva dalle iniziali di Ursula Ida

2009 – ÖLFLEX® keeps the world moving

50-years-OELFLEX 01 907px

Lo slogan che accompagna il 50° anniversario della creazione del marchio ÖLFLEX®. Siamo nel 2012, il Gruppo Lapp arriva anche a Panama e raggiunge le 40 filiali commerciali, 15 impianti produttivi e 100 società di vendita con 2.800 impiegati in tutto il mondo.

Lapp è l'integratore per i sistemi di cablaggio.